欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

铜和铜合金(支持LCA的机械元件材料-20)

  • 2020.03.17 19:00:45
  • 米思米
  • 1856

   铜和铜合金的材料强度较弱,因此,几乎都没有用于LCA的结构构件。但是,其具有与铁和铝质金属不同的性质。用于LCA的材料种类几乎都是经轧制处理的板材(经轧制的制品)。10%左右为铸件。用于以下用途。


■ 铜和铜合金的特点

1.电阻小(导电性良好)

2.热的传导性良好

3.钎焊性良好

4.耐腐蚀性良好

5.具有耐摩损性的合金

6.具有高韧性、弹簧特性的合金


用途示例

材料示例

备注

滑动用轴承构件

青铜

与固体润滑剂合用
  (米思米公司的无油衬套和无油润滑板)
  (梯形螺栓螺母等)

板簧材

磷青铜 C5210<JIS符号>

也具有电气接点功能

同上

铍铜 C1700

同上

铜管(冷却管)

纯铜 C1220、黄铜 C2700

-

副螺丝(电气部件用)

快削黄铜 C3604

由于加工性良好

 

■ 铜材和铜合金材的用途示例


※

JIS符号的阅读方法
 铜和铜合金的JIS符号以“C”打头。以下的4个数字表示合金系统。接下来的字母表示材料形状(板:P、BE:挤压棒等)。接下来的表示是否经调质(O:软质<退火材料>、H:硬质)。


 下回,对用于LCA的,具有代表性的塑料材料进行说明。



选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities